This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5111:常闭引脚是否正确无连接?

Guru**** 2507875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5111, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075959/lm5111-are-nc-pins-true-no-connects

部件号:LM5111
“线程”中讨论的其它部件: UCC27624

客户希望用 LM5111-4替换现有的门驱动器,但现有设备已在引脚1和8上启用。  这些在现有主板上被拉高。   

如果 LM511-4上的引脚 和8为真无接线,并且这些引脚上没有直流电压问题, 则设备可能会在不做任何修改的情况下跌落。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您的帮助!

    ---

    我可以仔细检查无连接引脚,但在我检查之前,客户是否对我们全新的双通道驱动器感兴趣,该驱动器是直接引脚到引脚的?

    部件是我们 的 UCC27624;几乎所有方面都更好,可以直接插针对插针(因为它有启用引脚)。

    ---

    我期待您的回应!

    谢谢,

    亚伦·格格里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我会询问客户,但我希望客户坚持 LM5111的原因是他们以前使用过 LM5111,并且它已经存在于其组件数据库中。  使用 UCC27624 (或几乎任何其他选项)将要求他们生成内部文档。  由于对现有产品的短期需求(可用性问题),他们现在可能没有时间这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    听起来不错!  希望他们能了解 UCC27624,但如果他们稍后再考虑一下,不用担心!

    ---

    我刚刚检查了 LM5111的接线图,NC 针脚没有连接到任何地方,因此对这些针脚施加电压时不会出现问题!

    ---

    谢谢!

    亚伦·格格里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    感谢 LM5111-4上的确认。  我将在论坛外向您发送一封电子邮件,其中包含有关 UCC27624建议的一些评论。