This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:IN1和 IN2是否可以同时为系统供电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076296/tps2121-whether-in1-and-in2-can-power-system-at-the-same-time

部件号:TPS2121

你(们)好,蒂

这是位于深圳的哈里,FAE。 感谢您对 E2E 的支持,关于 TPS2121。 有一些问题希望可以脱机交谈

  1. IN1和 IN2能否同时为系统供电? 或者每次只能打开一个电源轨来为系统供电。
  2. TPS2121如何在电源轨切换时防止反向电流。
  3. 当2121在 Vcomp 模式下工作时,它将启动切换的 IN1和 IN2之间的差值是多少。数据是否如下图所示?

      

    4.如果两个电源轨可以一起禁用?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好哈里,

    感谢您提出后续问题。 要回答您的问题:

    1. 不能。功率多路复用器将我的多路复用多个输入源作为一个电源开关单独工作到单路输出。 它不能同时组合信号。
    2. TPS2121是用于功率突变的“先断后制”拓扑。 这意味着,在建立第二个连接之前,第二个连接的路径将被完全删除,因此在切换阶段不会出现反向电流。
    3. 你是对的。 VCOMP  参数是将启动切换的 IN1和 IN2之间的差值
    4. 如果将 OVx 引脚拉高,则可以禁用通道。 这将导致设备认为存在过电压事件,并一起禁用输出。  

    此致,
    蒂莫西·洛根