This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:100%占空比- 200V - 10kHz 操作

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC14240-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076134/ucc27714-100-duty-cycle---200v---10khz-operation

部件号:UCC27714
“线程”中讨论的其它部件: SN6505BUCC14240-Q1UCC25800

大家好,团队

请您就以下请求提供建议吗?

"

我对这款产品感兴趣,因为它可以驱动600V 开关。 我需要一个半桥驱动器,驱动电压可超过200V。 但是,我不得不放弃,因为我意识到,由于产品中使用了 bootstrap 结构,它在100%占空比下无法工作。 我计划继续使用另一家公司的产品。 在我们的应用中,切换将在200V-0V 范围内进行,并且它应该能够在直流至10kHz 的频率范围内运行。 必须无限期地提供直流电压(100%占空比)。 如果您有这样的产品,我想对其进行审查。
但是,如果芯片具有死机功能,它将优于我提到的另一家公司的产品。死机时间可以配置,或者如果固定,则应该小于1 us。

"

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    UCC27714高侧驱动器可以在直流操作条件下运行,但正确的是,使用高侧浮动偏置的引导方法无法进行直流操作。 您可以使用浮动高侧偏置解决方案 (如 SN6505b,UCC25800或 UCC14240-Q1)生成浮动高侧偏置。

    此外,还有一个应用说明,显示了将半桥驱动器用作高端交换机的解决方案,该说明可在下面找到。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa58/sluaa58.pdf?ts=1644509317144&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC27284

    关于您对具有“死机”功能的设备的问题,您是否询问我们的驱动程序是否包含专用的浮动高压侧偏置功能以及“死机”功能? 目前,我们的浇口驱动器中没有这两种功能。 可能还有其他 TI 产品系列具有这些功能,如 PSIL。

    此致,