This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678的开/关引脚电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880, LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074627/lm2678-on-off-pin-voltage-of-lm2678

部件号:LM2678
“线程”中讨论的其它部件:LM3880ABS

您好,

我使用功率序列发生器的 LM3880和 DCDC 的 LM2678。

请参阅随附的示意图。

我有疑问。

LM2678的开/关电压大约为4伏。

我的期望是3.3V。

4伏电压超出信号器针脚的建议最大电压(VCC+0.3V=3.6V)。

为什么会发生这种情况?

请告诉我解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM2678在开/关引脚上包含一个上拉电流源和一个齐纳夹。

    内部电流源正在拉升 LM3880标志针脚上的电压。

    您需要某种类型的锁模电路或分压器。  此处显示了一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。

    我尝试了二极管钳位方法,但我认为很难完全满足 Flag 引脚的3.6V 规格。

    所以我尝试添加下拉电阻200kΩ。Flag1引脚的电压变为3.2V。

    我担心内部电流源容差会超过3.6V。

    下拉电阻200kΩ 正常吗?

    如果您有推荐的下拉电阻值,我想知道它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户是否可以使用齐纳代替200k 欧姆电阻器?

    您可以使用3.3V 齐纳,如这种齐纳

    https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/TDZXJ_SER.pdf

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。

    我想使用下拉电阻器。

    为什么要用齐纳代替200千欧电阻器?

    内部电流源 是否具有较大的容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchida-san,

    齐纳器将夹住销的电压,从而限制标记销的电压。  
    同时,我注意到旗形销上的 ABS 最大电压为6V,因此3.6V 不应损坏部件。  

    我找不到开/关引脚的电流源值,因此无法计算200千欧姆的信号引脚上的电压。  

    谢谢  

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arief-San,

    感谢你的回复。

    我在数据表上找到了当前源值(Page6 6.9离子/关和第11页7.3.6开/关)

    当前源为 typ20uA,max45uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchida-san,  

    感谢您提供当前的源信息。 我计算了针脚上的电压,使用200k 欧姆电阻器时,电压也将超过3.6V (预期电压为2/3 x 3.3V + 45uA x 66kohm = 5.2V)。

    在这种情况下,您可能需要使用75kohm 而不是200kohm 来保持电压低于3.6V

    谢谢

    -阿里夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    我对这个问题有一个想法。

    我想添加 Nch-MOSFET。 请附上数字。

    在这种情况下,当 Flag1过低时,FET 打开,开/关引脚低。

    当 Flag1打开时,FET 关闭,开/关引脚打开(DCDC 打开)。

    此解决方案是否正常?

    此解决方案是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchida-san,

    是的,这应该是有效的。 好主意!

    谢谢

    -阿里夫