This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:DDR3L 终端需要连续电流输出

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2998
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075666/lp2998-continuous-current-output-required-for-ddr3l-termination

部件号:LP2998

您好,Team,

DDR3L 端接所需的连续输出电流的值是多少?

数据表显示,它的测试电流为±0.5A,这是否为必需值?

其他应用说明提到 DDR1为1.5A,DDR2为0.5A。

此致,

马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masakazu,

    数据表的含义是 LP2998能够支持高达1.5A 的连续电流- DDR3L 应用程序所需的电流量可能因地址/控制位行数而异。 所需的电流也取决于 DIMM 的总数。 此处提供了计算 DDR3/DDR#L 所需 VTT 电流的过程细分。

    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kadeem,

    谢谢您的支持。

    此致,

    马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masakazu,

    我很高兴。 如果您有任何其他问题,请随时联系我们。

    谢谢,

    卡迪姆