This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076156/lm5156-lm5156

部件号:LM5156

您好,

我想设计一个使用 LM5156生成20V,350mA 的 SEPIC 转换器。 输入范围为2V - 12V。 这有可能吗?
因为我尝试使用 Webbench 和 PSpice 模拟这条赛道,但它不起作用。

谢谢
巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴拉,  

    感谢您的留言。 在这种情况下,您的设计可能会有两个潜在问题。 首先,在最小 Vin 时,可能会违反最大占空比技术规格,但这也取决于所选的切换频率(请参阅第7页的电气特性表和图8-16)。 另一方面,最小电压为2V 时, 如果偏置引脚大于3.5 V,设备可以工作(请参阅第12页第9.1节)。 请问您为何选择 SEPIC 拓扑来满足您的要求? 我很期待你的回答。  

    此致,
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,EM,

    感谢你的回复。 这只是一个项目要求。 我已经看过数据表,使用“SEPIC Excel 计算器”计算了这些值,然后将偏置引脚连接到5V,但电路仍然 不工作。

    此致,
    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴拉,  

    感谢您的澄清。 您是否从 PSPICE 模拟器中收到错误消息,或者只是看到电路不能按预期工作? 请分享您收到的消息和示意图的屏幕截图吗? WEBENCH 为您提供了哪种类型的消息?

    此致,
    EM