请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ4050 大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
使用 BQ4050制作双串电池组,并为 CEDV 参数设置 LearnSOC%=7。 但当实际放电达到5%时,FCC 会进行更新。 请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.