This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:关于 UCC256404的 LL/SS 引脚设置

Guru**** 2390330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074938/ucc256404-about-ll-ss-pin-setting-of-ucc256404

部件号:UCC256404

你好。

在输出上具有较大电容负载的系统上发生引导故障。
删除 R (LL / SS_UPPER)以延长软启动时间可解决问题,但这种用法是否正常?

C (LL / SS)使用470nF 的限制。
降低 VCR 的电容器容量会导致另一个问题,无法降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    拆下 LL/SS 引脚上的上部电阻器将 BMTH 设置为0.2。 在轻负载期间,如果设备关闭时 VCR 峰值到峰值超过0.2,转换器将永远不会进入突发模式。 因此,在无突发模式下操作转换器没有任何问题。 但是,由于变频器在轻负载期间以较高的频率工作,备用电源损耗会增加。

    您能否分享原理图和设计计算器以获得更多建议?

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢曼尼甘塔·P

    需要使用突发模式。

    问题是,启动时的软启动时间仅为2毫秒,这与设计计算器中计算的 TSS (51.9毫秒)不同。

    通过消除 LL/SS 引脚的上部电阻,强制延长软启动时间。 是否有定期改进方法? 请告诉我是否有要检查的要点。

    很抱歉,由于与客户签订了合同,无法披露该示意图。
    计算表可以共享,但无法发布。 我该怎么做?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    软启动时间取决于 VCR 电容器的值,回馈补偿电路和功率级参数以及 LL/SS 电容器。 所以,首先要尝试将软启动电容器增加到2uF。 看看这是否能解决问题。

    您可以将设计计算器发送给我的电子邮件: m-pallantla@ti.com 

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢曼尼甘塔·P

    当软启动电容器增加到2uF 时启动。
    数据表显示上限为470nF,但2uF 或2.2uF 有问题吗?
    如果没有问题,问题就会得到解决。

    我通过电子邮件发送了设计计算器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    连接2.2uF 不应该是问题。 但是,连接较大电容器值会延迟 BMTH,BMTL 阈值的编程。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢曼尼甘塔·P

     关于 BMTH 和 BMTL 阈值的编程延迟,当我在启动时检查操作时,似乎没有问题。

    已解决。

    此致