This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:跟踪文件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075728/tps61022-follw-the-file

部件号:TPS61022

e2e.ti.com/.../TPS61022_EE959898CF63F08F_.doc

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sam,

    从他们的示意图中可以看到一些问题:

    1.电感器的额定电流为6A。 对于 TPS61022,建议使用>12A;

    建议在 IC 附近放置一个额外的0805或0603输出电容器,以最小化 VOUT 回路,从而降低电压应力;

    大多数问题都是由布局不当造成的。 请让客户与我们分享布局以供审核。 谢谢!

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3731.TPS61022_EE959898CF63F08F_.doc

    1.布局已添加到文件中,请帮助分析。

    2.输出 电容器放置在何处?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sam,

    毫无疑问,布局是导致问题的问题。 有关布局修改,请严格参考数据表布局建议。 谢谢你。 下面是 TPS61022布局建议的另一个应用说明。 谢谢!

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvaes4

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!