This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:表8-5中未提及的 PG 输出状态是什么

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075668/tps25947-what-is-the-output-of-pg-in-the-state-not-mentioned-in-table-8-5

部件号:TPS25947

您好团队:

在 tps25947的数据表中,表8-5提到了一些 PG 输出状态。在某些情况下,当 PGTH 引脚电压低于 Vpgthf 时,仅提到 PG 状态, PGTH 电压大于 Vpgthr 的状态未提及,例如 tps259474 OVLO-shutdown 状态,ILM 针脚打开或对 GND 短路以及过热。您能否告诉我 PG 在上述状态下输出什么信号?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑是否可以将 PGTH 的输入连接到 TPS25947的输入,我想使用它通过 MCU 控制芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e 用户好,

    当 PGTH>VPGTHR 时,PG=上拉电压,或者您可以说它被拉高了

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    我能理解这一点,只要输入电源是有效的,Vpgth>Vpgthr,即使芯片由于故障已经处于关闭状态,PG 输出被拉高。我对了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在某种类型的故障,无论 PGTH 值如何,PG 都将处于低位。 现在,对于 PG 依赖于 PGTH 的故障,如果您将 PGTH 引脚连接到 VIN,并且 PGTH 高于 PGTHR,则 PG 也会很高。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢