This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313-Q1:替代部件评估:LM2733XMFX/NOP &LMR64010XMFX/NOP

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313, LM27313-Q1, LM2733, LMR64010, LM2731, LM2735-Q1, LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075437/lm27313-q1-alternate-part-evaluation-lm2733xmfx-nop-lmr64010xmfx-nop

部件号:LM27313-Q1
线程中讨论的其他部件:LM27313LM2733LMR64010LM2731LM2735-Q1LMR62014

您好,

目前,我们正在使用 LM27313-Q1将5V 输入提升到6.2V。 我们计划使用 LM2733XMFX/NOP 和 LMR64010XMFX/NOP 作为 LM27313的替代产品。  

请告诉我们这些产品是否是用于具有5V 输入的6.2V 输出的良好替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅乌尔,

    我认为,LM2733也在 TI.com 上缺货。 LM2731和 LMR64010适合您的应用。 如果需要 Q1型芯片,LM2735-Q1的输入范围为2.7-5.5V,可以使用,但输入电压波动的幅度很小。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提出新建议。 一定会考虑这一点。

    关于 LMR64010,数据表描述中说:“40V 内部 开关使这些解决方案非常适合于升至 16V 或更高电压。”

    由于它适合16V 或更高的电压, 我想知道它是否会建议用于6.2V 输出应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅乌尔,

    是的,这也是我的担忧,也是为什么我建议用几个芯片作为参考。 通常,LMR64010用于输出电压高于10V。 LM2731和 LMR62014更适合使用约20V 内部开关的6.5V 输出。

    但对于您的应用,输入电压为5V。 LM27313内置开关为28V,封装为 SOT23,因此 也建议使用 LMR61040,因为它可以使用,而且规格类似。 您可以根据规格和 购买情况从推荐的芯片中选择一个芯片。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    非常感谢您的建议。 一定会考虑您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅乌尔,

    感谢您的回复。 我将关闭此威胁,如果您有任何担心,可以随时回复此威胁。