This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954:TPS22954输出电容

Guru**** 2508365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075171/tps22954-tps22954-output-capacitance

部件号:TPS22954
“线程:ABS”中讨论的其它部件

大家好,团队

VIN,Vout = 3.3V

负载电流=1A

PFA 示意图。  

要使用多少输出电容?

请回复。

谢谢,

维迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vidhya,

    我们通常建议负载开关使用1uF 的输入电容和0.1uF 的输出电容,但输出电容通常取决于您的应用。 您最终使用的电容应该确保从电流中抽取的浪涌电流不超过 ABS 值,并调整 CT 值以考虑其值。

    浪涌电流控制

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kalin,

    CT 值选择为1nF。

    未显示 VBIG=VIN=3.3V 的图形

    因为我们有 CT 设置,0.1uF 输出电容应该是好的吗?

     VBIG=VIN=3.3V 的上升时间和转换速率是多少?

    请回复。

    谢谢,此致,

    维迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vidhya,

    是的,应该是我们的设备。 下表应适用于3.3V = Vin = VBIAS

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,

    Vsense 电阻器是否正常? 请确认吗?

    VSN > 0.565V 以驱动 PGOOD。

    我们在3.3V 上使用了56K 和12K,VSN=0.582V

    请确认。

    谢谢,

    维迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vidhya,

    是的,使用 R2 = 12kΩ 和 R1 = 56kΩ,这意味着您将获得3.2V 的有效信号,最低时获得2.3V 的无效信号,最高时获得2.8V 的无效信号。 他们目前在原理图上拥有的10.3K 不能确保整个范围内的电压有效。

    此致,

    Kalin Burnside  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卡林。  

    使用56K 和12K 电阻器。

    此致,

    维迪亚