This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:使用 TPS2121在两个电池电源之间自动切换的帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075771/tps2121-help-with-tps2121-for-automatic-switchover-between-two-battery-supplies

部件号:TPS2121
“线程: TPS2116”中讨论的其它部件

你好,团队

您能否帮助客户使用 TPS2121在两个电池 电源之间自动切换?

IN1 和 IN2两个输入 同时连接,TPS2121应使用输出的较高输入,这意味着如果 IN1大于 IN2,则输出 IN1。或与之相对。它的工作方式类似于 ORing。

期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里,

    您是否有关于实际最终应用程序的详细信息? 负载是什么? 两个电源电压是否相同? TPS2121是不是像 USB 和电池的情况,它将是完美的。 对于较低的电压和较低的电流,我们还配备了 TPS2116,它可以提供更好的可用性。

    如果您正在寻找一个有关如何实现这一点的通用参考设计,我建议您查看无缝切换参考设计:

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidue50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,蒂

    感谢您的回复。

    EE 是电子锁。客户使用两组电池 为系统供电,以延长工作时间。但 他们 担心 ,当 两组电池的电压逐渐不平衡时,直接并行使用会导致反向电流。 因此 IN1和 IN2 都是一组干电池。 Tps2121 的工作方式类似于 ORing Mos。

    输出将以降压的方式转换为3.3,为整个 系统供电。

    我注意到 TPS2121具有自动为最高输入电压指定优先级的功能。 如果它将根据哪种电源的电压更大自动在两个电源之间切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    TPS2116可能在此处工作,通常具有 TPS2121的相同功能。 负载电流是什么样子的?

    尽管如此,...看着 TPS2121,您是对的,它确实具有该功能。 设备的 VCOMP 操作模式(在10.5最高电压操作(VCOMP)中描述)对此进行了说明。 基本上,在此模式下,TPS2121将自动输出最高电位的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,蒂

    感谢您的回复。

    输入电压振铃为2116`,1.6-5.5V,无法满足客户系统的需要。最大负载电流为1A。 我会推荐2121。 感谢您的支持