请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS62903 您好,
我想使用 TPS62903RPJR 将5V /2.5A 的直流电源降级至4V /2.5A。我的设备功耗通常低于1.2 A,但建议保持2.5A 的最大电流 ,请检查我所连接的电路,并为提供占用空间库 此零件的 Altium 设计师。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想使用 TPS62903RPJR 将5V /2.5A 的直流电源降级至4V /2.5A。我的设备功耗通常低于1.2 A,但建议保持2.5A 的最大电流 ,请检查我所连接的电路,并为提供占用空间库 此零件的 Altium 设计师。