This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:如何在并行双 SIC 应用中执行保护设计?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21750, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075539/ucc21710-how-to-conduct-protection-design-in-parallel-double-sic-application

部件号:UCC21710
“线程”中讨论的其它部件: UCC21750ISO5852S

尊敬的 TI 工程师:,

我的客户决定采用并行双管 SIC 设计,以 提高 伺服驱动应用中的功率(20KW)。

我想问你一些问题:

1.如果可以在 SIC 中应用去饱和保护?如果  可以在并行双 SIC 应用中应用去饱和保护? 如何执行并行双管 SIC 保护设计(保护请参阅保护 SIC)?

2. 平行双色双色单色双色单色双色单色双色单色双色单色双色单 在我看来,一个门驱动器驱动两个 SIC,对吗?

我们知道,智能门控驱动器 UCC21710包含用于执行 OCP 的内部比较器,但随着数据表的介绍,它 适用于感应流经 SIC 的电流的应用,我是否可以使用  低端 UCC21710所包含的比较器通过 电流采样电阻器?监视负直流总线电流

感谢您的善意回答!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495177" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1075539/ucc21710-how-to-dute-protection-design-in-parall-double-double-sic-application’]

    1.如果可以在 SIC 中应用去饱和保护?如果  可以在并行双 SIC 应用中应用去饱和保护? 如何执行并行双管 SIC 保护设计(保护请参阅保护 SIC)?

    [/引用]

    是的。 这实际上是我见过的最常见的 SC 检测设计用于 SiC。  

    这在使用 OC 引脚的 Desat 中非常常见,例如 UCC21710,它对 SiC 具有时间优势。 如果您有选择,我建议避免使用 UCC21750/59保护 SiC,因为 OC 引脚在保护 SiC 方面更灵活,但如果您使用 UCC21750,您仍然可以使其适用于 SiC FET。 如果您对此有任何疑问,请告诉我,我可以提供更多信息。  

    OC AS Desat 配置如数据表图51所示,我们有一个计算器工具来帮助设计它。  

    计算-> https://www.ti.com/lit/zip/sluc695

    由于并行 FET 的源/漏极短路,与驱动单个 FET 相比,您真的不需要改变任何东西。 假设 FET 在 PCB 上的物理距离足够近。  

    请参阅下面图51的注释。  

    如果 FET 不紧密连接在一起,您可能需要拆分去饱和二极管,因为您不想让超长的轨迹从排放节点流出。  

    参见下文

    如果帕拉尔 FET 彼此距离很远,则会由于电感而产生源或漏极电压差,因此建议避免这种情况。  

    [引用 userid="495177" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1075539/ucc21710-how-to-dute-protection-design-in-parall-double-double-sic-application’]

    2. 平行双色双色单色双色单色双色单色双色单色双色单色双色单 在我看来,一个门驱动器驱动两个 SIC,对吗?

    [/引用]

    您的理解是正确的。 你不需要两个单独的门驱动器来驱动等量变频器。  

    唯一的问题是,当您驾驶2倍门电荷时,门驱动器的功率消耗明显增加,因此您必须注意这一点。  

    客户通常使用外部推挽缓冲器来提高栅极驱动电流容量,并将功耗从驱动器和离散 BJT (或 FET)中移出,这些 BJT (或 FET)具有较大的散热片,其散热能力可以比驱动器单独承受更高。  

    UCC217xx 具有10A 驱动电流能力,这种能力很高,因此您可能不需要添加缓冲器。 这完全取决于您的 QG,切换频率,最大 TA。  

    在某些情况下,客户将为每个驱动程序使用单独的推挽缓冲区。  

    例如,请参阅使用 ISO5852S 驱动并行 IGBT 的 TIDESIGN (不是 SiC,但概念相同),它为每个 FET 对使用 PushPull 缓冲器来冲击驱动电流能力。  

    [引用 userid="495177" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1075539/ucc21710-how-to-dute-protection-design-in-parall-double-double-sic-application’]

    我们知道,智能门控驱动器 UCC21710包含用于执行 OCP 的内部比较器,但随着数据表的介绍,它 适用于感应流经 SIC 的电流的应用,我是否可以使用  低端 UCC21710所包含的比较器通过 电流采样电阻器?监视负直流总线电流

    [/引用]

    您能否提供一张有关您的意思的图表? 我不清楚。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James ,谢谢您的回答

    1.正如您所说的,如果两个平行的 SIC 布局足够接近,我们不需要更多的考虑。 一个驱动器驱动两个 SIC。 但我想知道单个和双个 SIC 之间的计算过程差异是什么,在我看来,考虑到两个组件完全相同,例如,如果一个人需要4A 驱动电流,那么两个需要8A,对吗?

    我担心一个 SIC 的启动时间比另一个提前,因为两个 SIC 的参数不完全相同,驱动器电流值也有一些不同,因此,较早的 SIC 启动时间将承担所有 ID,可能会崩溃。

    2.对于去饱和保护,因为两个并行 SIC 拥有相同的 uds 和去饱和保护,所以我们 不需要改变任何与驱动单 个 SIC 相比的东西,对吗?

    关于我的问题,我是否可以使用  低端  UCC21710所包含的比较器来监控 电流采样电阻器的负直流总线电流

    ,我从数据表中得到的答案是,它可以工作,因为 OC 引脚只有在 UCC21710处于“开”状态时才能工作,所以我们无法使用其中一个低压端 UCC21710的 OC 引脚来监控负直流总线电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495177" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1075539/ucc21710-How-to-탐 为保护设计并行双 sic-application/3980945#3980945]1.正如您所说,如果需要仔细考虑两个 SIC 布局,我们不需要考虑 SIC 一个驱动器驱动两个 SIC。 但我想知道单个和双个 SIC 之间的计算过程差异是什么,我认为,考虑到两个组件完全相同,例如,如果一个人需要4A 驱动电流,那么两个需要8A,对吗?[/quot]

    这实际上是正确的。 如果您驾驶同一个驱动器的2个驱动器,则驱动器获得的峰值电流将比驾驶其中一个开关时的峰值电流高2倍。

    [引用 userid="495177" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forum/1075539/ucc21710-how-to-dute-protection-design-in-parall-doube-sic-application/3980945#3980945"]我担心一个 SIC 开启时间与当前所有 SIC 的驱动器完全不同,因为它的两个 SIC 开启时间不会提前关闭。

    这不应该是一个令人担忧的问题。

    [引用 userid="495177" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1075539/ucc21710-how-to-dute-protection-design-in-parall-double-sic-application/3980945#3980945]2。 对于去饱和保护,因为两个并行 SIC 拥有相同的 UD,去饱和保护的重点是去 uds 检测,所以我们 不需要改变任何东西,而不是驱动单一 SIC,对吗?[/quot]

    除非您想更改计时或检测阈值,否则您不需要更改电路。

    [引用 userid="495177" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forum/1075539/ucc21710-How-to 行为保护设计并行双倍 sic-application/3980945#3980945]3.对于我对 使用   低电流比较器的 CCI[以低电流电流电流频率监控器]的问题,请参考电流

    正确的是,OC 引脚仅在“开”状态下工作。

    我仍然不确定您通过监控负 VBUS 电流的含义,但您可以使用 UCC217xx 系列的模拟到 PWM (APWM)功能来监控总线电压或电流。

    否则,您将需要另一个孤立的耗材或类似的耗材。

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Dimitri, 后续问题,我会通过电子邮件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。