This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:允许的最大输入波长不会影响输出波长

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074856/tps54160a-maximum-input-ripple-allowed-without-impacting-output-ripple

部件号:TPS54160A
“线程: TPS54160”中讨论的其它部件

我有一个应用程序(HVAC),其中电源是24VAC 变压器。 我们的空间有限,我们进行了一些初步测试,以检查输入电压的外观,请参阅随附的文档。 我们将调节到3.3V,连接到 WiFi 时,最大负载可能为~500-600mA,在其它情况下,最大负载可能为~100mA。 我们目前的切换器设计如下:

从我们收集的数据(使用电子负载)中,即使在470uF 时,也有超过6Vpk-pk 的数据。 我们希望电桥后电解帽的尺寸尽可能小,这样我们就可以减少总占地面积。

e2e.ti.com/.../AC-Bridge-Rectified-Measurements.pdf

是否有任何有关此设计的参考数据或任何有用的建议,说明我们在该设计中“可以摆脱”的因素?

谢谢,

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,乔治

    为了使 U8正常工作并平稳运行,U8的输入电压切勿低于 Vinmin (3.5V)或压降电压(3.3V)非常重要。

    负载越重,波纹就越大。 正如您所提到的,U8的最大输出电流将在500/600mA 左右,我想知道为什么 在附加的 AC_Bridge 整流测量中使用410mA 作为 U8的最大输入电流?  如果负载较轻,电容器可能较小,以获得相同的电压波纹。

    此外,电容器越大,DB1的浪涌电流就越大。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,输入电压不会下降到接近3.5V 的任何位置,因此这不是问题。 您对负载电流很了解。 测量时,我一直在考虑输出电流,因此这远远超出 TPS54160A 的要求。

    但这仍让我怀疑 TPS54160A 的输入波纹有多大,以获得稳定的输出? 我还没有完成原型设计,因为我担心在二极管电桥后有多大空间可以容纳散装盖。 我必须返回并进行一些其他测量,但看一下100uF 盖的30Ω Ω 负载的极端情况,我发现输入波形的最小值为10V 到最大值36V,因此峰到峰值为26V。 TPS54160A 的输入是否仍将提供稳定的3.3V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔治

    您是否表示通过添加测量值, DB1的输出电流将大于正常操作?

    在10V-36V Vin 下获得稳定的3.3V 输出是可以的,因为 TPS54160的速度可以通过内部反馈回路调整输出电压。 尽管输出电压可能包含一些波纹,其频率与输入电压100Hz 相同。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GUI,

    很抱歉让人困惑。 不,我的意思是,当我进行初始测量时,我在 DB1上施加了负载,但我正在考虑3.3V 导轨的输出电流是多少,而不是 TPS54160的输入电流。 因此,我在 DB1上进行的测量负载比应用程序中实际看到的要高得多。

    因此,您认为我通常只需要确认输入电压不会降至4-5V 以下,并且由于输入电压将达到120Hz,因此 TPS54160处理输入电压波动的速度足够慢,没有问题。 输出导轨上的波纹可能有所增加,但所有部件都应该正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。