This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Chem ID 编程

Guru**** 2541550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075519/bq34z100-g1-chem-id-programming

部件号:BQ34Z100-G1
线程中讨论的其他部件:BQ34Z100BQ34Z100EVMEV2400BQSTUDIO

根据提供的文档:

1.SLUSBZ5D

2,插槽5,插槽2,插槽2,插槽5

三,SLUA664

四,SLUA665

似乎可以在不使用电池管理工作室的情况下配置 BQ34Z100的数据闪存。  但是,除了通过电池管理工作室,我没有发现任何文档涉及到 Chem ID 的编程。  那么,在执行此操作期间,Battery Management Studio 会在数据闪存中对哪些字段进行编程?

这引出了另一个问题:在我们的硬件平台上,是否有方法将电池管理工作室连接到 BQ34Z100-G1?  电池管理工作室,接口 EV 2400和 BQ34Z100EVM 似乎是以独家方式协同工作的。  这意味着 Golden Image 文件对 BQ34Z100-G1“周围”使用的实际硬件不敏感。  换句话说,通过上述评估/演示套件设置生成的黄金映像文件将与实际硬件上生成的黄金映像文件相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan 您好,

    无需使用电池管理工作室,即可配置 bq34z100的数据闪存。 TRM 的数据闪存访问部分包含用于写入数据闪存的命令。 Chemistry ID 不仅仅是一个位置,而且数据格式也不会发布。 必须从电池管理工作室对其进行编程。

    金色图像包含化学数据,因此不必知道如何对化学 ID 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan 您好,

    第二个问题的答案是肯定的。 您可以将来自 EV2400的通信线路连接到生产板。 只需确保系统上的微控制器不会执行任何导致通信干扰的操作。 然后您可以使用电池管理工作室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用我们的硬件成功地对 BQ34Z100-G1进行编程。  但正如您所指出的,与化学有关的信息没有记录在案,因此我无法对 BQ34Z100-G1的化学部分进行编程。  这是令人费解的,因为其他一切都有充分的文件记录。

    我非常欣赏能够将 EV2400连接到我们的硬件上,但这需要暴露 SDA 和 SCL 线路。

    好像我在一个“捉到了”的22岁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan 您好,

    TI 不发布化学数据信息,因为它不是用户可读的格式。 该数据只能由算法理解。 如果目的是重新编程 golden 映像,则可以从 bqStudio 创建 bq.fs 文件,并使用该文件从您自己的硬件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。