线程中讨论的其他部件:BQ34Z100, BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO
根据提供的文档:
1.SLUSBZ5D
2,插槽5,插槽2,插槽2,插槽5
三,SLUA664
四,SLUA665
似乎可以在不使用电池管理工作室的情况下配置 BQ34Z100的数据闪存。 但是,除了通过电池管理工作室,我没有发现任何文档涉及到 Chem ID 的编程。 那么,在执行此操作期间,Battery Management Studio 会在数据闪存中对哪些字段进行编程?
这引出了另一个问题:在我们的硬件平台上,是否有方法将电池管理工作室连接到 BQ34Z100-G1? 电池管理工作室,接口 EV 2400和 BQ34Z100EVM 似乎是以独家方式协同工作的。 这意味着 Golden Image 文件对 BQ34Z100-G1“周围”使用的实际硬件不敏感。 换句话说,通过上述评估/演示套件设置生成的黄金映像文件将与实际硬件上生成的黄金映像文件相同。