This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同步降压- FET 损耗-计算不起作用

Guru**** 2561600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075693/sync-buck-fet-loss-calc-doesn-t-work

“线程”中讨论的其它部件:电机驱动器 FET 损耗计算同步损耗 FET 损耗计算

我们使用的是 Office 365 (宏已激活),当我在开始 FET 选择上单击,然后在3c 上单击"单击此处 FET1 "时,不会发生任何情况。 只有纸张在闪烁并变灰一会。 我填写了所有单元格(默认电机参数,步骤3a 和3b),但从 TI 网站获取 FET 数据时似乎出现问题。 我无法在步骤3D 中选择 FET。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lukas,

    感谢您试用该工具。 很抱歉您遇到问题。 请澄清您使用的是哪种工具? 主题行有同步降压工具,但在您的描述中听起来像 BLDC 电机驱动工具。 此外,您是否可以在我填写电子表格时共享该电子表格? 请确保您已使用下拉菜单选择 FET 配置-单离散或双/电源块。 某些要求可能不会产生任何设备,因为这些条件与任何可用的 TI 离散或电源块 FET 不匹配。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这种混淆不清,但实际上两个 Excel 工作表都不起作用,并且显示的行为完全相同。 我使用了“默认”值,但没有更改除切换“3a”以外的任何值。 选择 FET 配置以“单离散”
    电机驱动器-FET-损耗-计算_Rev1a_1.xlsm
    同步降压- FET 损耗-计算_版本1.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lukas,

    我认为 Office 365基于云。 这是正确的吗? 我没有尝试过基于云的版本上的任何工具。 我将了解如何在 Office 365上试用它。 顺便说一下,这些工具不会从 TI.com 下载任何内容。 它们都是自成一体的。 我将在收到更多信息后尽快与您取得回复。

    此致,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:
    Office 365具有基于云的应用程序,但也有我们使用的"普通"桌面版本(Microsoft 365商业版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lukas,

    我非常惊讶这些工具无法正常工作。 没有什么特别之处——只是一个带有宏的电子表格,用于对 FET 进行排序,并通过断电创建可能部件的下拉列表。 也许这些宏没有正确执行。 以下链接将带您观看我为同步降压工具创建的培训视频。 它以前位于工具文件夹中,但出于某种原因,它已不复存在。 我还在附加一个完整的同步降压电子表格,该电子表格使用该要求的默认值。 打开它,查看是否可以使用下拉列表选择 FET 而不运行任何宏。 然后尝试按照以下说明运行宏。 让我知道这是如何运作的。

    https://training.ti.com/node/1147329

    为了确保同步降压工具的使用更详细:

    在单元格 C11 - C26中输入您的要求。

    单击标记为“Click here in Cells A37 - C41 (单击此处)”的蓝色大按钮。 这将执行基于用户输入的 VDS 和 VGS 对 FET 进行排序的宏。

    使用单元格 F11中的下拉菜单选择 FET 配置。 除非选择了单离散或双/电源块,否则不会出现任何结果。

    单击标记为单击此处同步单元格 F12中的 FET1的蓝色矩形按钮。 这将执行计算同步 FET 功率损耗的宏,并根据功率损耗创建同步 FET 列表并对其进行排序。

    单击单元格 F15右侧的向下箭头以查看按断电排序的可能同步 FET 下拉列表,并选择一个同步 FET。

    单击标记为 Click here Cont FET1 in cell F26的蓝色矩形按钮。 这将执行计算控制 FET 功率损耗的宏,并根据功率损耗创建控制 FET 列表并对其进行排序。

    单击单元格 F27右侧的向下箭头以查看可能的控制 FET 的下拉列表(按功率损耗排序),并选择一个控制 FET。

    谢谢,

    约翰

    e2e.ti.com/.../SYNC_2D00_BUCK_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev1_5F00_Lukas.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!
    我发现问题:我们使用逗号(“,”)作为十进制分隔符,通常这由 Excel 和其他工具自动转换。 手动更改小数分隔符后,您的版本(以及原始版本)工作正常。
    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能帮你卢卡斯。 我永远不会想到这个问题。 我在 Excel 上进行了帮助搜索,它说它应该根据您所在的地区自动进行。 电子表格上的保护可能会阻止电子表格自动运行。 我学到了一课!

    约翰