This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18531Q5A:热阻,接线盒

Guru**** 2693475 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18531Q5A, CSD18533Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075903/csd18531q5a-thermal-resistance-junction-to-case

部件号:CSD18531Q5A
“线程: 测试”中讨论的其它部件 ,CSD18533Q5A

您好,

您能否确认此部件(CSD18531Q5A)的接线盒热阻(1 W/C)是顶部还是底部?

此外,您是否具有此部件的接线板到板热阻?

谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    感谢您对 TI FET 的关注。 Rθjc 规格在排卸板上封装底部。 我们不测试接线板到板的热阻,但它应该非常接近 Rθjc Ω 值,因为散热垫直接焊接到印刷电路板上。 有关 TI 如何规范和测试 MOSFET 产品的热阻抗的详细信息,请访问以下链接。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-6-thermal-impedance

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    感谢您的及时回复。

    是否会出现连接以达到最高耐热性的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    我们尚未针对 CSD18531Q5A 测试 Rθjc Ω(TOP)。 我们已经对类似的器件(如 CSD18533Q5A)进行了热模拟,它以18°C/W 的温度进入 CSD18531Q5A 的接通电阻较低,因此它是一个较大的芯片,应能提高热阻。 据我估计,这种温度大约为15°C/W

    此致,

    约翰