This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:TPSM846C23的备选部件

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23, TPS546A24A, TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075376/tpsm846c23-alternative-part-for-tpsm846c23

部件号:TPSM846C23
“线程”中讨论的其它部件: TPS546A24ATPSM8D6C24

您好,管理员/专家,  

我是否可以知道 TPSM846C23的零件状态或提前期是多少?

TPSM846C23的设计要求的最佳替代部件是什么,如下所示:

  • 输入电压:5V 或12V
  • 最小输出电压为0.35V
  • 最大输出电流为8A
  • 输出电压精度高达0.5%~1%
  • 所需功能:PMBus,电压极限,差分远程感应
  • 部件可用
  • 最好使用集成开关或电感器

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    此工程师对工程师(E2E)支持论坛旨在提供技术支持。  有关状态,可用性或交货时间的问题,我建议联系 TI 的客户支持部门- https://ticsc.service-now.com/ 

    TPSM846C23处于生产状态。

    对于用于10A 应用的备用设备,您可以考虑集成 FET TPS546A24A,它提供了大量受支持的 PMBus 命令列表,包括遥测,电压限值和差分远程感应。

    对于集成电感器模块,TPSM8D6C24是一个较新的双输出/可堆叠2,3或4相模块,带有 PMBus,功能上与两个 TPSM846C23模块相当。

    TPS546A24A 和 TPSM8D6C24都需要 PMBus 编程才能将 VOUT_min 值从0.5V 降至0.35V,以支持低至0.35V 的输出电压。  此较低的 VOUT_min 可存储到 NVM 中,并在关闭电源后恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,彼得·詹姆斯·米勒,  

    感谢您的反馈。

    我对 TPSM8D6C24感兴趣。

    如果谈论将低输出电压设置为0.35V,我是否可以知道 TPSM846C23与 TPSM8D6C24之间的操作/方法有何不同? 两者都需要通过 PMBus 编程设置正确吗?

    与 TPSM846C23相比,TPSM8D6C24在技术上有何具体缺点?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于 TPSM846C23,将输出电压设置为0.35V 的过程要简单一些,因为默认的 VOUT_min 值被编程为0.35V,因此只需要更新 VOUT_command。  此外,TPSM846C23始终引导至 NVM 中存储的 VOUT_command 和 VOUT_min 值,因此没有其他步骤来确保从通电到通电时保留这些设置。

    使用 write word 将 VOUT_command 设置为0.35V

    使用发送字节执行 store_user_all 以将更新的 VOUT_command 存储到 NVM。

    TPSM8D6C24需要几个额外的步骤,因为 VOUT_min 默认为0.5V,并且在默认情况下通过引脚带编程进行编程。  在这种情况下,VOUT_min 应设置为0.35V,然后 VOUT_command 设置为0.35V (理想情况下,VOUT_min 设置为低于预期 VOUT_command 值的几个 LSB 值)

    然后,为了防止这些值在下一个电源循环中被针脚捆扎覆盖而被覆盖,请使用“VOUT”位中的0写入 PIN_DETECT_OVERRIDE 命令,以便在下一个电源循环中,VOUT_MIN,VOUT_MAX 和 VOUT_command 全部从 NVM 加载。

    使用写入字将 VOUT_min 设置为0.35V

    使用 write word 将 VOUT_command 设置为0.35V

    使用写入字将 PIN_DETECT_OVERRIDE“VOUT”位设置为“b'0”

    此时可以清除其他 PIN_DETECT_OVERRIDE 位,以强制从 NVM 加载补偿,切换频率和电流限制等其他参数。

    使用发送字节执行 store_user_all 以将更新的 VOUT_command 存储到 NVM。

    除了更改 VOUT_min 和 PIN_DETECT_OVERRIDE 所需的增加步骤,以及 TPSM8D6C24将2个集成电感器模块集成到单个设备中的事实,不是  

    TPSM8D6C24是 TPSM86C23模块的更新版本,具有额外的引脚编程和 PMBus 命令支持。  它还包括一个完全内部和 PMBus 可编程输出电压(无外部 VOUT_ADJ 电阻器)和补偿,消除了7个外部反馈组件,使反馈网络对噪音的敏感度更低。

    TPSM8D6C24的引脚可编程 PMBus 地址略有减少,支持0x10 (16d)至0x2F (447d)的32个地址,其中 TPSM856C23支持0x00 (0d)至0x3F (63d)的地址