This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:数据表中的预充电电流为128mA,256mA 和384mA

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075618/bq25730-pre-charge-currents-in-the-datasheet-128ma-256ma-and-384ma

部件号:BQ25730
“线程: 测试”中讨论的其它部件

对 bq25730 EVM 的快速测试表明,如果设置了位 AUTO_WAKE_EN,设备将进入充电前模式。 寄存器0x02 (充电电流)恢复为零,电池以256mA 的恒定电流充电。 这已在多个设置中得到验证,包括客户和我的设置。

查看数据表第63页,在 AUTO_WAKE_EN 的描述下,它显示“设备应自动启用128 mA 充电电流30分钟”。 您是否同意将其修正为256mA?

在第11页的电气特性表下 ,I_PRECHRG_REG_ACC 显示两个值:384 mA 和256 mA。 384mA 何时适用如果设备自动将寄存器调整为零,为什么该表显示寄存器0x03/02的设置

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,列尼奥,

    如果启用,自动唤醒电流应基于5mohm 电流感应为256mA。 感谢您指出这一点。 或者,主机可以在预充电阶段将充电电流寄存器0x02设置为一个小电流,例如256mA 或384mA (离开 auto_wake_en=0)。