This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于多化学多芯电池充电器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25723, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075058/about-multi-chemistry-multi-cell-battery-charger

线程中讨论的其他部件:BQ25730BQ25723BQ25171-Q1

您好,

我们正在寻找兼容镍氢多芯充电器。
我 发现了 TI 的多层化学充电器系列。
例如,BQ25730,BQ25723等。
让我问你们两个关于多化学充电器的问题。

1.您能告诉我 TI 打算使用的“多化学支持”的含义吗?
我从以下线程中了解到,主控(如 MCU)至关重要。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948162/bq25790-about-nimh-battery-charging/3503433?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=NiMH%2525E3%252580%252580charger#3503433

但是,没有评论过具体的控制方法或示例。
多节充电器系列是否仅涵盖充电电压范围和充电电流?

2.是否存在将 BQ257xx 实际用于镍氢充电器的情况?
如果是,如何实现主机控制?
是否有用于镍氢充电控制的示例软件或代码?

此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yusuke - San,

    您的充电率是多少? 如果它们的含量相当低,我们还配备了一个专用于镍氢化学的设备—BQ25171-Q1。 数据表中提供了有关充电配置文件的更多详细信息。  

    您可以使用 VSET 和 CHM_TMR 针脚选择多少个细胞和化学成分。  

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham-san 您好,

    感谢您的支持。

    >您的收费率是多少?  

    充电率未决定。
    但是输入电压为5V 和4芯镍氢电池。
    在此背景下,他们正在寻找增压充电器或降压增压充电器。

    请 就问题1和2向我提供一些建议。

    此致
    Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Yusuke - San,

    主机控制充电器为主机设置充电配置文件提供了灵活性。 下面的应用说明是控制流的良好参考。 它是通过用于3S 镍氢配置的 MCU ADC 和 GPIO 控制实现的。 通过主机通信,可以更灵活地启用/禁用充电,充电电压和电流控制等。由于责任原因,我们无法提供示例代码,希望流程图能帮助您实现控制方法。 https://www.ti.com/lit/an/slua843/slua843.pdf?ts=1644421495475&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致,

    埃里克