This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2033:使用 VBIAS 作为 ADC 参考

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: REF1933, REF2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075788/ref2033-use-vbias-for-adc-reference

部件号:REF2033
《线程》中讨论的其他部件:REF1933

您好,

我需要1.65v 的 ADC 参考电压。

REF2033,REF1933,REF20可以输出1.65v,但在描述中,1.65v 是输入双极信号的偏压。

我可以使用 VBIAS 作为 ADC 参考吗?

如果可以,这三个 IC (REF2033\REF1933\REF20),最推荐哪一个?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Vibias 的准确度和驱动能力与 REF20和 REF19的 Vout 引脚相似。 您可以使用 REF2033/REF1933偏置引脚来获得1.65V ADC 参考电压。  

    与 REF19相比,REF20在温度准确度和长期稳定性方面具有更好的误差预算。  如果您的 ADC 分辨率为12位或以上,我建议使用 REF2033。  

    您可以使用以下链接查找 ADC 的最佳参考-

    https://www.ti.com/tool/ADC-TO-VREF-SELECT 

    此致

    Trailokya