This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:无输入时输出放电。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075648/tps62867-output-discharge-when-no-input

部件号:TPS62867

大家好,团队

我想知道 当 VIN(=EN)为0V 时,输出放电功能是否工作。
是否可以在这种情况下使用它?

如果您有任何波形可以帮助您,请与我分享吗?

此致。
肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kengo,

    当设备处于“关机”模式,且输入输入输入输入输入电压为 Vin∈[2.4V;5.5V]时, 内部开关会在关机模式下通过 VOS 引脚平稳地释放输出。 主题8.4.1 (启用和禁用)中介绍了此功能。

    如果您查看了数据表中的图9-19 (无负载启动),则可以观察所指的波形。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    感谢你的回复。

    据我了解 ,Vin 使用放电功能需要2.4V~5V 电压。
    如果我想在输入电压为0V 时释放输出负载,您建议使用哪种电路?

    此致。
    肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kengo,

    这种方案在您的应用中是否现实? 您是否指的是测试板,您需要在没有 VIN 的情况下应用 VOUT,基本上绕过降压转换器?

    下面是一篇关于以下主题的好文章: 测试将外部电源应用于无输入电压输出的提示

    如果不是,您仍可以在输出处使用伪负载来强制输出阶段的放电。

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安