This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ77216开路操作

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075442/bq77216-bq77216-open-wire-operation

部件号:BQ77216

大家好,团队

我想将 BQ7721602电路与13个单元配合使用。

我想了解 Open Wire 检测的工作原理,以 V5为例。

如果 V5导线开路,V5的电压将下降至 V4的电压。 这是正确的吗?

VOW 阈值为-200mV。 这是否意味着当 V5 = V4+200mV 或 V5= V4-200mV 时将触发故障?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drouin,

    如果 V5导线开路,V5的电压将下降至 V4的电压。 这是正确的吗?
    是的,V5上的电压将向下折叠至 V4。

      如数据表9.3.2节中所述,当 V5小于 V4 -(-200mV)(即 V5 < V4 + 200mV)时,就会发生断线故障触发器。

    考虑到与开路场景 V5将崩溃至 V4相比,阈值相差200mV,开路保护功能将在预编程延迟时间后触发。 它主要测量 V5和 V4之间的差压差,如果差压小于200mV (在本例中为~0-V),则会触发保护。

    为了帮助理解,在所有细胞都正确连接的正常情况下(假设每个细胞3.7 V),V5为18.5 V,V4为14.8 V 单元格5的差压为 V5 - V4,为18.5 V - 14.8 V = 3.7 V,这大于200 mV,因此一切都按预期工作。

    在 V5导联开路情况下,V5 = V4 = 14.8-V 因此,14.8-V - 14.8-V = 0-V < 200mV,触发断线保护。

    我希望这对我有所帮助!  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    对此,我很清楚。
    但我还有其他问题。

    第一:
    如果未使用 VN 输入,则必须将其调为零(0V 电压)。
    其电压低于 VUV_min (UV 检测禁用阈值= 500mV 标称值),此输入被禁止。

    开路 VOW 检测阈值为200mV。因此,在这种闹鬼输入上,电压低于阈值。 是否报告了断线故障? 还是禁用了开路检测机制?

    第二:

    对于我的应用,电路的 VSS 电源由连接到 V1电池负极性的电缆制成。 此电缆还用于为整个电路板供电。 电缆上的压降将为几 mV (20-30mV)。 此电压降将影响 V1电池的 OV 和 UV 阈值的准确性。 这是正确的吗?
    如果是,是否可以禁用 V1 (与 VSS 分段),并使用通道 V2至 V14? 是否存在触发 V1开路故障的风险?

    此致

    D. Drouin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drouin,

    是的,短路电池的开路保护在短路时被禁止,短路电池的紫外线或 OV 也被禁用。 这是我们的常见问题之一: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972586/faq-bq77216-how-do-i-reduce-the-cell-count

    第二,是的,我担心这会导致 V1中的测量错误,因为您希望 VSS 具有0-V 电位。 如果 V1的负极端子上有20至30 mV 的下降,则会参考电压高于预期。 上述常见问题提到单元格1不应短接,您应从上到下短接,因此建议不要这样做。 我建议您使用更厚的电缆,以降低电阻,从而降低压降。 确保 VSS 在整个系统中保持稳定。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此致