This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM234:LM234

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075181/lm234-lm234

部件号:LM234

您好,

LM234能否输出1uA 恒定电流? 尽管描述表明它可以支持1uA 到10mA。 但电气特性在2uA 至5mA 范围内提及。    

此致,

普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的。 该设备可以编程为1uA,但错误会大得多,在数据表中不会有具体情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud Beheshti61,

    感谢您的快速回复。

    对于1uA 电流源,我是否 可以考虑8%的误差?

    此致,

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,由于这不是指定的参数,我无法给您一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队,

    可以帮帮我吗?

    此致,

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普尔瓦,

    这是一个旧设备,数据表中指定了所有参数。 不幸的是,我没有任何其他数据。