This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:与外部脉冲同步-交错升压转换器

Guru**** 2382450 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075768/uc2842-synchronization-with-external-pulse---interleaved-boost-converter

部件号:UC2842

您好,  

 我正在使用两个 UC2842 IC 进行交错升压转换器,外部时钟同步的相位为180度。 下面是使两个 PWM 控制器的电流参考相同的连接。

请回顾这一概念的利弊。

在下图中,顶部 PWM IC 是否  可以吸收 两个 uc2842中生成的内部电流源?

此致,

桑卡

埃萨布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑加尔

    用于同步多个 UC2814和 SLUA110的两个出色应用注释。 顺便说一句,从您所展示的小型示意图中,我发现 VCC 上没有电容器? 此外,一般而言,将 E/A 输出(COMP)连接到一起不是一个好主意, 这将在本 E2E 帖子中讨论。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致,

    史蒂夫