This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071-Q1:BQ25071和 BQ25071-Q1之间的差异

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25071, BQ25071-Q1, BQ25171-Q1, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075289/bq25071-q1-difference-between-bq25071-and-bq25071-q1

部件号:BQ25071-Q1
“线程”中讨论的其它部件:BQ25071BQ25171-Q1BQ25170

 ​​1.数据表中某些项目的规格值存在差异。
  这是否是因为 Q1产品的工作温度范围更广?

2. 为什么 TDGL (无输入)未在 BQ25071数据表中列出?

<BQ25071>

<BQ25071-Q1>


3. BQ25071-Q1数据表中提到8.4.3睡眠模式,但为什么 BQ25071数据表中没有提到这种模式?

4. 为什么电源建议如此不同?

<BQ25071>


<BQ25071-Q1>


此致,
卡加瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡加瓦

    我正在研究这些问题,并将在今晚晚些时候或明天 上午向您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡加瓦

    建议您查看我们更新的 LiFePO4充电器 BQ24171-Q1。  此设备的充电配置文件比当前的电池更友好。

    您是否也有兴趣将 BQ25071或 BQ25071-Q1用于您的设计?

     ​​1.数据表中某些项目的规格值存在差异。
      这是否是因为 Q1产品的工作温度范围更广? -Bill J --是的,与汽车设备和商用温度范围之间的许多变化都是由扩大的温度范围驱动的。   对于 Q1设备,BQ25071的定性为0C 至125C,而-40C 至125C。

    2. 为什么 TDGL (无输入)未在 BQ25071数据表中列出? ——J 条草案——研究这个问题。  但您是否需要 BQ25071的此规范?

    3. BQ25071-Q1数据表中提到8.4.3睡眠模式,但为什么 BQ25071数据表中没有提到这种模式? (笑声)——比尔 J——研究这个问题,怀疑它存在,但没有 解释。

    4. 为什么电源建议如此不同? 比尔 J——怀疑这与扩大睡眠解释有关。 将对其进行研究并更新您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill - San,您好!

    感谢您的回答。

    您是否也有兴趣将 BQ25071或 BQ25071-Q1用于您的设计?
    -->
    目前,BQ25071-Q1已缺货,因此我们正在寻找替代产品。
    第一季度的大多数产品都缺货,所以我正在寻找第一季度产品以外的产品。
    您有推荐产品吗?

    此致,
    卡加瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,鹿加瓦山

    一些较新的设备将支持 LiFePO4电池。

    ) BQ25171-Q1 --多化学汽车级充电器。

    2) BQ25170 --商用单节锂离子电池和 LiFePO4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,比尔-桑,

    了解 bq25071和 bq25071-Q1之间的唯一区别是否正确?

    此致,
    卡加瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,鹿加瓦山

    我仍在检查这件事,但目前的一切都指向这一点。