This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110 - CEDV GPC 计算-放松放电结束

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075808/bq34110-bq34110---cedv-gpc-calculations---relaxation-end-of-discharge

部件号:BQ34110
“线程:GPCCEDV”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 团队:

借助 GPC 计算器,我正在测量放电数据以设置 CEDV 仪表。  
由于电子负载,我可以放电。 放电结束电压为22V。  

当我为电子负载设置22V 脱散限制时,我有 CCCV 放电阻,因此卷曲正在逐渐衰减。 (请参阅随附的图片)。
这是否符合出院条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Edgar,

    对于 GPCCEDV,建议使用恒定电流负载。 其目的是测量压降并适应曲线。