This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:在连接某些负载后输出会下降。

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-3EVM-757, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075325/tps2372-output-falls-after-connecting-some-loads

部件号:TPS2372

大家好,我正在使用 TPS2372-4RGWR,当我第一次插入以太网电缆(无负载)时,它使整个检测,分类和电源过程都正确。 之后,我尝试连接1个24V LED 指示灯,这是可以的,但当我尝试连接第三个 LED 指示灯时,电源会下降,并且无法提供足够的电源。

我在 TPS 中使用了高压灭菌器,我已经检查了我的原理图和 TPS2372-3EVM-757主板原理图之间的可能差异,这些差异看起来类似。 这是我的 PoE 设计,TPS 输出时有24V 稳压器:

 TPS2372-3EVM-757原理图如下:

 

当电流下降时,我得到的波形如下:

130毫秒后,TPS 中的电量会下降。

有人能帮我解决这个问题吗?

非常感谢,

巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    关闭 Auto Class。  

    自动类别是一项功能,它将在通电后立即消耗最大功率,以准确告知 PSE 需要多少功率,以便 PSE 可以为该特定 PD 分配非常特定的功率量。  

    如果您在工厂车间有一系列 LED,这将非常有用。 也许有些 LED 更靠近 PSE,可以使用更短的电缆。 LED 负载的问题在于一旦打开,它们就不会改变——它们不像具有电动机和功能的摄像头那样动态。 因此,自动分类可以优化 LED 栅格中的电源。  

    当使用自动分级并在通电后添加 LED 时,负载正在变化,这正是我们告诉 PSE 我们不会做的。 我建议将其关闭。 这肯定是专为该应用程序设计的一项功能,但在任何文档中都不明显。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔。 非常感谢!

    这改进了系统,因此我能够再连接2个 LED,问题是当我连接任何其它 LED 指示灯时,TPS2372过热,输出再次下降。 这可能是由于我的 DC/DC 稳压器造成的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。 第一个问题是使用汽车舱,迈克尔说过。 另一个问题是,我去掉了 PG 引脚和 DC/DC 转换器的启用之间的连接,因此自启动以来已启用。 将使能器连接到 PG 可解决第二个问题。

    谢谢!