This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:正向馈电值

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075554/tps62821-feed-forward-value

部件号:TPS62821

您好,  

我使用的是一个有 R2=10k 的潜在分禾器。 数据表中的馈电正向电容器方程(5)表明,这需要1200 pF 的馈电正向电容器。 过去,我只见过100pF 低范围的正向电容器值,所以这看起来相当大- 1200pF 是否是在这里使用的合理值?

Webench 中是否有一项功能,我可以在其中指定我的电位分配器,并让它重新计算周围的组件,如正向馈电电容器? 如果我更新了分压器,那么没有任何其他更新来反映这些变化。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利普,

    根据经验,通过将下部 FB 电阻器(R2)降低10倍,馈电容(CFF)应增加10倍以保持相同的环路响应。 因此,R2 = 10k 和 CFF = 1.2nF 的组合是正常的。

    当 R2更改为10k 时,Webench 无法自动调节其他无源元件(R1 -上部 FB 电阻器;CFF)。 相反,所有组件值(R1,R2,CFF)都需要修改并重新刺激电路。

    我希望我能回答你的问题。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Excel——非常有帮助:)