This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51581-Q1, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075522/lm51581-q1-searching-ti-solution

部件号:LM51581-Q1
“线程: LM5157”中讨论的其它部件

大家好,团队

  有一个很好的新功能,我们可以对升压转换器进行 DIN 测试

有一件事需要您的支持!

规格:

输入:5~12V
输出:14V
IO:1A (最小)
同步
AEC-Q100
小型封装(<4*4)

>>> LM51581-Q1 是否是一个良好的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,

    此设备不 会在交换机节点 FET 上提供所需的电流功能,但您可以使用 LM5157或 LM51571。

    (我认为同步是指时钟同步,而不是同步设计拓扑)。

    此致,

     斯特凡