This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:关于 IBAT (FET OCP)

Guru**** 2524780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075434/bq25898-about-ibat-fet-ocp

部件号:BQ25898

您好,

数据表有以下说明。



另一方面,描述了以下 OCP 信息。



让我就这一内容提出两个问题。

1.从该内容中,了解 BQ25898没有连续 6A 的 OCP 保护是否正确?

2.是否有 IBAT (FET OCP)的典型和最大电流调节?
  我担心 OCP 无法达到绝对最高评级“9A 峰”和“连续6A”。

此致

Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke,

    1.如技术规格所示,最小电池放电电电流限制为9A。

    2.不可用。

    谢谢,

    宁。