This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:关于 IINLIM 和快速充电电流调节精度

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075428/bq25898-about-iinlim-and-fast-charge-current-regulation-accuracy

部件号:BQ25898

您好,

客户希望了解 IINLIM 和 快速充电电流相对于实际设置值的准确性。

1.IINLIM
当 REG00 [5:0]=“101000b”时,
我知道最大输入电流限制为2000mA。
可以 告诉我此设置下的典型电流和最小电流的输入电流限制值。
或者 请告诉我设定值的准确性概念。
   我检查了以下电气特性,但无法获得2000mA 设置的精度信息。

   

2.快速充电电流
您能否为我提供以下两种设置的准确性信息?

1152mA:(REG04[6:0]= 0010010b Ω)
1600mA:(REG04[6:0]= 0011001b Ω)

数据表第9页有以下说明。
但是,无法估算此精确度信息的实际设定值的准确性。



此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke,

    请注意,以下评论仅供参考,不能保证。

    1.  2000mA 设置的精度规格不可用,它至少应该与 1500mA 设置类似。

    2.   两种设置的精度规格 不可用。 这两种设置的准确度应高于+/-20%,低于+/-5%。

    谢谢,

    宁。