This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:反向保护。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075304/lm74502-reverse-protection

部件号:LM74502

大家好,团队

我想知道反向保护。

此功能是否意味着当启用 EN 且输入电压高于3.9V 时,如果 VS 低于2.1V (典型值),FET 将关闭?

换句话说,即使启用了 EN,如果检测到来自 VOUT 的 VIN 反向电压,FET 也会关闭?

此外,如果 EN 连接到 VS,是否可以使用一个 FET 配置反向保护,如下所示?



此致。
肯戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 肯戈,

    感谢您的帮助!

    我们的同事将很快回来回答您的问题。

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯戈,

    如果 Vs 低于 POR 下降阈值2.1 V,设备的门销将被拉低。 但是,这种极性反接保护与阻挡反向电流不同,如图中的红色箭头所示。 设备仅监控 Vs 引脚,当其低于阈值时,会关闭 FET;但它不会将输入电压与输出电压进行比较,以便能够阻止反向电流,因为 Vin 低于 Vout。  

    如图所示,对于将单个 FET 与 LM74502配合使用的问题,即使 FET 本身已关闭,Vin 和 Vout 也可以通过 FET 的主体二极管进行连接。 因此,假设 vs 为2V,那么 Vout 上显示为1.3V (2V-700mV),即使 FET 关闭是因为 vs 低于2.1V 的 POR 阈值。 同样,在过电压等情况下,此配置将无法将输入与输出隔离。 要在这种情况下断开输出的输入,建议使用两个背对背 FET。  

    谢谢,致以诚挚的问候

    迪亚尼苏