This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:如何在 BAT1&2引脚上查找锂电池的连接/断开?

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074902/bq24075-how-to-find-connection-disconnection-of-li-battery-on-bat1-2-pins

部件号:BQ24075

大家好,团队

我们在 现有产品上使用 BQ24075RGTT (请参阅下面的当前示意图)

  

我们希望在另一款新产品上使用同一节内容。 在前一款产品中,我们在查找锂电池连接和断开连接时遇到了困难。 由于我们从 BAT1-2针脚获得0-3.5波形,而锂电池不存在。 我们无法检测到锂电池与设备的断开。 (i.e,始终在  Ain_LIBAT_MC UC 输入处获得电压,因此无法找到断开连接)

我们希望在该充电器 IC 中找到蓄电池断开和连接的可能性。 请复习上述原理图并帮助我们实现上述功能(锂电池连接/断开)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南达哈

    您是正确的-当适配器存在且充电已启用时,确定电池断开可能会很困难。 我们正在审查您的线路。  

    同时,我对您的用例有疑问-您打算多久检查一次电池是否存在? 适配器存在时,您是否打算禁用充电,然后检查电压?  

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautham,

    根据客户要求,我们需要立即识别内部电池(锂电池)断开/连接事件。 因此,我们将使用我们的应用逻辑频繁检查锂电池的存在情况。为此,我们只需要遵循有效的逻辑。 我们希望在使用某种模式取出电池时,电池针脚上的电压稳定为2伏,这是正确的吗? 如果是,请帮助我们实现这一目标。

    是的,你是对的,如果我们要测量锂电池电压,我们将使用 BATT_CE UC 针脚停止充电过程,然后测量 该电池针脚上 AIN_LIBAT_MC ADC 输出的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南达哈

    由于1k 电阻器 R65将 BAT 引脚拉至 GND,这可能不足以退出蓄电池检测的波形部分。 您需要降低电阻以克服蓄电池检测例行程序中使用的电流。 要获得所需的2V 电压,您需要250欧姆电阻器将 BAT 拉至 GND。

    请注意,如果使用此方法,这可能会延长电池安全计时器的时间。  

    您是否能够控制 CE 引脚? 在蓄电池断开的情况下将此针脚拉高将不会显示蓄电池检测例行程序,电压将从我的测试中降至750 mV 左右。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼

    注意到,如果电池断开连接,我们需要将 R65的值更改为250欧姆,以获得2伏的 BAT 针脚恒定输出。 我的理解是否正确?

    延长蓄电池安全计时器的时间是因为在 R65位置更换了250欧姆电阻器? 这会影响系统的任何功能吗?

    是的,通过使用上述电路,可以在 UC 的帮助下向上拉和向下拉 CE 引脚(即,能够启用/禁用上述设计的充电模式)。

    1.在断开蓄电池并启用充电的情况下,BAT 针脚不能提供2V 恒定输出(蓄电池检测例行程序)是否正确?

    2.我们正在获得0-3.5V 正弦波,同时电池已断开并启用充电状态。 这是意料之中的吗? 在出现上述情况时如何识别蓄电池断开事件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南达哈

    波形应如下所示。 我不希望出现正弦波-您可以共享波形吗?

    安东尼所说的是下拉菜单,它可能会使电池检测程序失败。  

    此致,

    Gautham