This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:LM2676M-3.3功率波纹

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075409/lm2676-lm2676m-3-3-power-ripple

部件号:LM2676

用于 LM2676M-3.3负载的 SN74LVC244APW,SN74LVC240APW,SN74LVC574APW,SN74S1051PWR


已连接。 开关调节器可接受多少功率波纹?

是否有任何指定的值,允许的值和稳定的工作电压值,如3.3V±5%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定我完全理解你的问题。

    但是,LM2676具有+/- 3%的规定精度和输出波纹

    在切换频率下处于20mVp-p 范围内。

    至于您在帖子中提到的其他设备,您需要检查数据表

    确定他们需要哪些特定的波纹电压要求。

    谢谢