This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:TPS629210输入静态电流

Guru**** 2693315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075570/tps629210-tps629210-input-quiescent-current

部件号:TPS629210
“线程:测试”中讨论的其它部件

我们的应用需要 VIN=7.2V,VOUT =3.3V,Iout >=800mA,但重要的是,Iout =4uA 需要低 IQ

输出电流=4uA 的输入静态电流是多少 ?

这 是此应用程序中智商最低的部分,还是您会建议另一个部分?

此致,

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    静态电流4uA 不是输出电流。 当 Iout = 0A 处于节能模式(设备未切换)时,这是典型输入电流。 可以通过将3.3V 输出配置为内部反馈而无需外部任何反馈电阻器来实现。 我们没有 Iout = 4uA 的 IQ 测试数据。 但我们确实拥有10uA,6Vin,2.5MHz 切换频率,2.2uH 电感器的输出电流 IQ 测试数据,大约为10uA。 我不确定这是否是 IQ 最低的部分。 我会为您的申请推荐此选项。

    谢谢,

    南希