This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87502Q2:需要 θJC 参数

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD85301Q2, CSD87502Q2, CSD17318Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075321/csd87502q2-need-jc-parameter

部件号:CSD87502Q2
“线程”中讨论的其它部件:CSD85301Q2TESTCSD17318Q2

你(们)好,

客户需要 θJC 的 CSD85301Q2和 CSD87502Q2。

我们是否有这些数据,如果有,请与我分享。  

如果我们没有,请解释评估这两种 FET 的热性能的正确方法,

巴西卢比

王淑彪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shubiao,

    感谢您的咨询。 不幸的是,TI 没有为 CSD87502Q2测试或规范 RθJC。 对于单个 FET CSD17318Q2,2x2mm SON,RJC = 7.9°C/W,1英寸 x 1英寸,2盎司铜垫。 该设备有一个大型散热垫,我估计双 FET 的温度为 RθJC ~ 10-12°C/W,并在同一个1英寸 x 1英寸,2盎司铜垫上为每个排卸提供两个较小的散热垫。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET 应用