This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:通电和 NVM 上的引脚带寄存器设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075366/tps549d22-pin-strap-register-settings-on-powerup-and-nvm

部件号:TPS549D22

我对重置时以下寄存器的默认值有疑问...

VOUT_command
VOUT_margin_high
VOUT_margin_LO

较低的10位由引导/初始化上的插针带设置。

我知道 ,如果引脚带为开路,187 kΩ,1.78 kΩ 或0 Ω(短路),初始启动电压将以 VOUT_command 上次保存的 NVM 配置启动;否则引脚带电阻器 RVSEL 将优先。

但是,在 NVM 尚未存储任何值的默认状态下,该怎么办?
那么,这些寄存器中的10位是什么?

此致,
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    您对固定带行为的理解是正确的。

    TPS549D22具有以下默认值:

    VOUT_command (21h)」= 499d
    VOUT_margin_high (25小时)」= 461天
    VOUT_margin_LO (26小时)」= 461天

    这意味着与操作相关的10位如下:

    「VOUT_command (21h)」= 01 1111 0011b
    「VOUT_margin_high (25小时)」= 01 1100 1101b
    「VOUT_margin_LO (26小时)」= 01 1100 1101b

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德