This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071-Q1:OVP 阈值与温度

Guru**** 2532000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071-Q1, BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075336/bq25071-q1-ovp-threshold-vs-temperature

部件号:BQ25071-Q1
“线程: BQ25071”中讨论的其它部件

图4. OVP 阈值与温度曲线略有不同。 为什么 bq25071和 bq25071-Q1之间会有所不同?

<BQ25071>


<BQ25071-Q1>

此致,
卡加瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡加瓦

    我现正研究这项质询,并将于今晚稍后答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡加瓦

    建议您查看我们更新的 LiFePO4充电器 BQ24171-Q1。  此设备的充电配置文件比当前的电池更友好。

    对于这两种设备,输入过电压保护阈值通常为10.5伏,最小值为10.2V,最大值为10.8伏。   这两个图形显示了符合此规范的设备。

    由于制造方面的差异,设备之间可能会有轻微的差异。