请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5088 “线程: LM5145”中讨论的其它部件
LM5088要求 在电脑控制器的输出上使用分压器, 当输出达到规定值时,该分压器应产生1.2V 电压。 对于1.2V 输出,我认为反馈针脚直接连接到输出,不需要分压器。 在这种情况下,补偿部件是否也直接连接到输出? 关于补偿组件的值,Excel LM(2)5088-1/2快速启动组件计算器将生成 Rcom=0和 Ccom=负数。
问题:我应该将此部件用于1.2V 稳压器吗? 如果是,我如何得出薪酬值?
-不