This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC44H01:VPWR 电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC44H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075543/tpic44h01-vpwr-voltage

部件号:TPIC44H01

大家好,团队要求澄清一些问题。

检查  TPIC44H01数据表,注意 到 OVLO 将其设置为最小27.5V,但 VPWR 应能承受高达40V 的电压。

首先,我们想知道是否可以通过任何方式禁用此功能。

如果无法实现,我们想知道我们是否可以通过齐纳二极管或调节器将 VPWR 电压降低到24V,然后依靠充电泵提供必要的高栅电压来打开 MOSFET。

我们 正在使用逻辑电平 VGS MOSFET 来实现此设计,因此启动起来不会很困难。 此修改是否会导致其他问题? (OVDS 或内部齐纳二极管夹具?)

希望您能提供帮助。

谢谢你。

-标记