This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:对数据表上的数字进行了澄清

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075436/tps7a84a-clarification-with-figures-on-the-datasheet

部件号:TPS7A84A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

一位客户发现 TPS7A84A 的数据表存在差异。  

客户指出 ,图6-8 显示 10Hz 至10MHz 带宽的60dB PSRR,Vin = 1.3V,Vout = 1V,Iout = 3A

但是,这些结果似乎与图6-5相矛盾。

客户应该采取什么措施 来仅在 VBIAS 中添加 Cout 47uF,10uF,10uF?

图6-5和6-8的测试条件几乎相同,但 PSRR 结果非常不同

哪项正确?

希望您能提供帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    图6-8显示了 VBIAS 电源的 PSRR,而图6-5显示了 VIN 电源的 PSRR。 因此,它们都是正确的,规格也不同。

    此致,

    尼克