This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:电池未充电- STAT LED 闪烁

Guru**** 2388160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075313/bq25887-battery-not-charging---stat-led-blinks

部件号:BQ25887

你(们)好  

我们使用 BQ25887 BMS IC 为18650 3100mAH 的蓄电池充电。

STAT LED 闪烁且电池未充电。

附上了该示意图供您查看。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/196/1524.bq25887.jpg

 I2C 日志

bq2588x 注册器: 
REG[0x00]= 0xa0
Reg [0x01]= 0x5e
[0x02]= 0x84 Reg
[0x03]= 0x39
Reg [0x04]= 0x00











Reg Reg Reg [0x05]= 0x7bd Reg [0x07]= 0x02 Reg [0x08]= 0x0d[0x09]= 0x0d]= 0x0d]= 0x012[0x072]= 0x0d]= 0x0d[英]= 0x012[0x0]=0x0]=0x0]=0x012[0x0]=0]=0x0]=[0x0]=0x0]=[0x0]=0x0]=[0x0]=0x0]=[0x0 0x00
注册器[0x11]= 0x00
注册器[0x12]= 0xf0
注册器[0x13]= 0x00
注册器[0x14]= 0x00
注册器[0x15]= 0x80
注册器[0x16]= 0x00
5[0x17]= 0x01
注册器[0x18]= 0xe3
注册





器注册
器注册器注册器[0x19]= 1b 00[0x01a 注册器注册器注册器注册器注册器注册器注册器注册器注册器注册器注册器注册器[0x21]= 0x0000]= 0x0000[0x0000]= 0x0000[0x0000]= 0x0000[0x0000]=0x0000]=0x21]= 0x0000]=0x0000[0x1c = 0x21]=
= 0x00
Reg [0x22]= 0x00
Reg [0x23]= 0x00
Reg [0x24]= 0x47
Reg [0x25]= 0x29 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰·保罗,你好

    问题:由于您的设备处于 TS 热模式,STAT 针脚正在闪烁。 这可以通过地址0x0D 上的最后3位进行验证。  BQ25887数据表的第46页显示,如果位2:0为110,则设备处于 TS Hot 状态。

    为什么这会导致 STAT 闪烁和不充电:  TS Hot 是 JEITA 温度曲线的最高区域,当设备上的 TS 针脚检测到电池温度> 60摄氏度时,会达到该温度。 在 TS Hot (TS 高温)模式下,设备将抛出 TS Fault (TS 故障),导致充电挂起和 STAT 针脚 以1Hz 的频率闪烁(如数据表第25页所示)。  在如此高的温度下为电池充电是不安全的,因此设备会停止充电。

    解决 方案:一旦您的电池温度低于60摄氏度,TS 故障应清除,STAT 针脚应不再闪烁。  请参阅数据表第22页,了解电池温度如何影响充电电流和电压。

    此致,

    查尔斯·哈恩