“线程:TL431”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户的技术指标是18W 至30W 输出,它是否符合类型2应用的802.3标准?
另一个问题是我们的 EVM 意味着端到端效率87.5%是包括输入桥接器吗? 从哪里到哪里?
他们试图转换不同的输出电压(5V 和9V) ,是否可以将两个不同的电阻器与 TL431在低压端平行以控制?
我们是否有任何相关的 SCH 供参考? 谢谢!
爱迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我的客户的技术指标是18W 至30W 输出,它是否符合类型2应用的802.3标准?
另一个问题是我们的 EVM 意味着端到端效率87.5%是包括输入桥接器吗? 从哪里到哪里?
他们试图转换不同的输出电压(5V 和9V) ,是否可以将两个不同的电阻器与 TL431在低压端平行以控制?
我们是否有任何相关的 SCH 供参考? 谢谢!
爱迪
您好,Eddie,
我要解释一下,PoE 功率限制可能会令人困惑。 有 PSE 输出功率,有 PD 输入功率,然后有电源可供 PD 负载使用。
IEEE802.3.at 类型2电源将 PSE 限制为输出30W。 由于电缆断电,这意味着 PD 的输入只能获得~25W 的功率。 PD 将具有输入桥接器和 DCDC 转换器。 如果端到端效率为87.5%,则 PD 的负载只能达到~21.9W 。
这是有道理的吗?
通常,我们在讨论限制时只使用 PSE 输出或 PD 输入功率级别。
如果客户需要真正的30W 负载,则需要转至3类5。
对于我们的 EVM,我们通常会对端到端和 DCDC 效率进行规范。 端到端包括网桥:它是从 Pairset 输入到输出的。 DCDC 从 VDD_RTN 到输出。
PoE 的5V 输出非常常见,12V 也是如此。 不幸的是,9V 并不常见。
我们有许多针对5V 和12V 的参考设计。 双路输出非常困难,而且成本高昂,因为它需要定制变压器。 大多数客户都具有12V 输出,然后使用降压或 LDO 降压至9V 和5V。
如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致,
迈克尔·P.
应用工程师
德州仪器(TI)
您好,Eddie,
我想确认我的理解,客户希望输出电压为5V 或9V,他们可以通过反馈中的电阻器变化在两者之间切换?
如果这种理解是正确的,那是不可能的。 回扫输出电压的设计将影响变压器的转速比,初级电感,它将影响感应电阻器,整个反馈网络,输出电容,输出二极管额定值等。 此外,我们建议9V 输出使用二极管回扫,5V 使用同步 MOSFET 回扫。 因此,设计将完全不同。
如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致,
迈克尔·P.
应用工程师
德州仪器(TI)