This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751EVM-104:端到端效率和双反馈回路建议

Guru**** 2455420 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074992/tps23751evm-104-end-to-end-efficiency-and-dual-feedback-loop-suggestion

部件号:TPS23751EVM-104
“线程:TL431”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户的技术指标是18W 至30W 输出,它是否符合类型2应用的802.3标准?

另一个问题是我们的 EVM 意味着端到端效率87.5%是包括输入桥接器吗? 从哪里到哪里?

他们试图转换不同的输出电压(5V 和9V) ,是否可以将两个不同的电阻器与 TL431在低压端平行以控制?  

我们是否有任何相关的 SCH 供参考? 谢谢!

爱迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,  

    我要解释一下,PoE 功率限制可能会令人困惑。 有 PSE 输出功率,有 PD 输入功率,然后有电源可供 PD 负载使用。  

    IEEE802.3.at 类型2电源将 PSE 限制为输出30W。 由于电缆断电,这意味着 PD 的输入只能获得~25W 的功率。 PD 将具有输入桥接器和 DCDC 转换器。 如果端到端效率为87.5%,则 PD 的负载只能达到~21.9W 。

    这是有道理的吗?

    通常,我们在讨论限制时只使用 PSE 输出或 PD 输入功率级别。  

    如果客户需要真正的30W 负载,则需要转至3类5。  

    对于我们的 EVM,我们通常会对端到端和 DCDC 效率进行规范。 端到端包括网桥:它是从 Pairset 输入到输出的。 DCDC 从 VDD_RTN 到输出。  

    PoE 的5V 输出非常常见,12V 也是如此。 不幸的是,9V 并不常见。  

    我们有许多针对5V 和12V 的参考设计。 双路输出非常困难,而且成本高昂,因为它需要定制变压器。 大多数客户都具有12V 输出,然后使用降压或 LDO 降压至9V 和5V。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克尔,  

    谢谢你的评论,很明显我知道这里的功率限制。

    我的客户希望在5V 和9V 之间切换输出,因此他很好奇 TL431中的两个电阻器与低压端是否平行,以切换反馈回路,使其只能通过一个输出进行控制。 它是否可以在我们的设备上设置?

    爱迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,  

    我想确认我的理解,客户希望输出电压为5V 或9V,他们可以通过反馈中的电阻器变化在两者之间切换?

    如果这种理解是正确的,那是不可能的。 回扫输出电压的设计将影响变压器的转速比,初级电感,它将影响感应电阻器,整个反馈网络,输出电容,输出二极管额定值等。 此外,我们建议9V 输出使用二极管回扫,5V 使用同步 MOSFET 回扫。 因此,设计将完全不同。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)