This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:PSpice 模型与 Ltspice 的问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075312/tps2597-pspice-model-issue-with-ltspice

部件号:TPS2597

您好,  

我已基于 TPS2597X_TRANS.lib 创建了一个模型。 当我尝试进行瞬态分析时,我发现了错误  

“找不到“DBREAK”模型的定义。  

当我查看 LIB 文件时,我可以看到 它是中的二极管

D_U4_D12      在德布拉德的 U4_N01176  

模拟之后我还会遇到一些错误  

“在“b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{v (a)}}|v (b)>{{v (b)}},{{VDD}},{VSS})}”中使用花括号有问题”
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))|v(b)>((vtherh),((VDD),((VSS))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vtherh}}|v (b)>{{vtherh}}|v (c)>{{vtherh}},{{VDD}},{VSS}})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“if ([v](a)((vthresh)|v(b)>((vtherh)|v(c)>(vtherh),((VDD),((VVSS ))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vtherh}}&v (b)>{{vtherh}},{{VDD}},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))&v(b)>((vtherh),((VDD),((VVSS ))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vtherh}}|v (b)>{{vtherh}},{{VDD},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))|v(b)>((vtherh),((VDD),((VSS))”

."

此处附有完整的日志文件。
e2e.ti.com/.../TPS2597.log

如何解决这两个问题?

谢谢,

卡希亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡什亚,

    感谢您的查询。  由于模型实际上是为 PSpice 评估而设计的,因此可能会由于 LTspice 和 PSpice 之间的细微差别而出错。 我建议使用 TI 的 PSpice。  

    请尝试添加此语句 is 库文件,然后再次运行。  

    模型断开 D 为=1e-14 CJ=.1pF Rs=.1

    此致

    库纳尔·戈尔