This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:当 EN1/EN2变低时,PG1/PG2如何?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075415/lm26420-q1-when-en1-en2-goes-low-how-about-pg1-pg2

部件号:LM26420-Q1

您好,

当 EN1/EN2变低时,PG1/PG2的预期行为是什么? 如果 Vout 仍然足够高,那么即使 EN1/EN2=低,PG1/PG2是否会保持较高的水平? 无论 FB1/FB2电压如何,当 EN1/EN2变低时,它是否会立即变低?  

谢谢你。

此致,

奥古里(TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥古里,

    感谢您的提问。

    根据设备数据表第13页的方框图,PG 引脚应仅取决于 FB 值(只要提供 VIN)。

    如果您的客户对双汽车降压感兴趣,我建议查看新 TPS6244x-Q1系列。

    如果您有任何其他问题,请再次询问。

    谢谢,

    斯特凡诺